This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:请查看原理图

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292975/ads1014-q1-please-review-the-schematic

器件型号:ADS1014-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 ADS1014-Q1制作了他们的第一个原理图。 您能否查看原理图?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    原理图在我看来基本上不错、我只有几个小点:

    • 为了实现电源旁路、我们建议在数据表中使用0.1uf 电容。 与此处的较大电容器相比、较小的电容值可提供更快的响应、因此可能最好使用0.1uF 电容器。
    • SCL 和 SDA 线应具有与警报线类似的上拉电阻器、因此、如果您在原理图的另一部分还没有上拉电阻器、应添加上拉电阻器。
    • 只需要其中一个连接到 ADDR 的电阻器、因此如果您尚未规划、我会将其中一个电阻器保持空载状态。

    除此之外、建议在布局阶段将旁路电容器放置在靠近器件引脚的位置。

    如果您还有任何问题、请告诉我!

    列维德弗里斯