This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 触发重新布防

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292296/trigger-re-arming

您好!

我正在将 TSW1400EVM 数据采集板与高速数据转换器专业软件配合使用。 我想对几个时域测量求平均值并使用外部触发器、但这似乎是不可能的。 请帮帮我。

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio:  

    您是否能够让它们独立工作-"外部触发器捕获"和"对多个时域测量求平均值"?  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、  

    感谢您的回答。 是的、我能够使他们独立工作、并且两者看起来都正常工作。 但是、我无法检查触发器重新布防的情况(磁场保持暗)、这是进行多次采集所必需的。  

    此致!

    瓦莱里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio:  

    我懂了。 我将检查并返回。  

    同时、您有几个问题-您想要多少个平均值? 如果不是很多、并且您只打算执行一次、则可以在此处记录文件的详细信息(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032355/tsw1400evm-hsdcpro-continuous-data-capture-to-data-file)平均值、然后重新加载平均值文件以查看平均值数据和产生的 FFT。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    感谢您的回答。 遗憾的是、我的信号中的 S/N 比有时可能会非常高、但在某些情况下您已经做到了您所建议的。 然而、我不得不在倍频程中进行频谱分析、因为我没有成功地在 HSCDpro 中仅选择时间信号的一部分、这是我需要做的。 我曾尝试在时域中使用分析窗口光标、但似乎对 FFT 没有影响。 是否有办法在 HSDCpro 上执行此操作?

    瓦莱里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio:  

    我想您要的是动态短时间傅立叶变换。

    遗憾的是、HSDC Pro 不支持该功能。 您将不得不依赖于 Matlab、Octave 或 Python 中的后处理。  

    谢谢。  

    K·N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio:  

    我在实验室中试过。 遗憾的是、HSDC Pro 不支持通过触发器求平均值。

    此外、由于此工具的软件支持有限、我们将来也不会提供支持。 抱歉。  

    谢谢。  

    K·N