This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1106M05:偏移高于数据表中的额定值。

Guru**** 2862720 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1106M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293685/amc1106m05-offset-is-higher-then-specified-in-datasheet

器件型号:AMC1106M05

您好!

我们在使用 AMC1106M05、根据数据表、最大失调电压应为50uV。
在某些情况下、偏移高于此规格。

电路板的温度稳定在22°C。 两个输入都短接至模拟 GND。
我们甚至看到 ADC 值指示100uV 的失调电压。
模拟 VDD 电压为5V。

如果我们更换该器件、则该新器件的失调电压处于限值范围内。
在某些器件上、什么原因可能导致出现此超出规格的偏移误差? 或者我是否忘记考虑规格了。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我能否查看您的系统原理图? 此外、在更换设备时、您是否更改了任何其他内容? 这将帮助我找到班次的来源。  

    此致、

    评估