This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:用于数据收集和 PC 接口的 TSW1400EVM 的替代产品

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818, AFE58JD18EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293616/afe5818evm-alternative-to-tsw1400evm-for-data-collection-and-pc-interface

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818AFE58JD18EVM

您好!

我正在尝试捕获1 -4 MHz 范围内的超声波信号。 为此、建议搭配使用 AFE5818EVM 和 TSW1400EVM 来收集数据。 但是、TSW1400EVM 已缺货、TI 支持团队通知我、这些组件已标记为过时产品、不会对其重新供货。

如果有人能建议一个合适的 TSW1400EVM 替代产品、以方便从 AFE5818EVM 收集数据的即插即用方法、我将不胜感激。

非常感谢任何帮助。

提前感谢您的参与。

祝你一切顺利,本杰明