This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:来自 REF50xx 的 ADSC128S102 VA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294689/adc128s102-adsc128s102-va-from-ref50xx

器件型号:ADC128S102

我计划在温度范围内具有相对较严格的精度要求、但分辨率要求不那么严格的设计中使用 ADC128S102。

无需推荐用于此应用的备选 ADC 器件、我在 ADS128S102上设置了漂亮的器件。

话虽如此、到这个 ADC 的 VA 输入既是模拟电源、又是转换基准电压-我想为这个器件使用一个精密基准、以帮助实现准确的预算层叠分析结果。

我在其他地方成功使用了 REF50xx 器件、这些器件的额定值为+10mA、而 ADC128S102的 VA 输入在数据表中小于3mA…… 所以我认为这是一个可以接受的解决方案。

有什么我失踪的东西吗? 是否有任何 TI 支持/专家关于将 REF50xx 用作 ADC128S102的模拟电源(VA)的意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WolfHort 您好!

    感谢您的提问! 可以、使用 REF50xx 等精密基准来为 VA 供电应该没有问题。 请注意不要违反绝对最大额定值(数据表中的第6.1节)。

    此致、

    萨米哈