This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:关于 ADS 控制方法

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292421/ads7044-regarding-ads-control-method

器件型号:ADS7044

请允许我确认 ADS7044的控制方法。
在读取 SDO 时、将 SCLK 设置为低电平后是否需要等待一段时间?
在我当前的环境中
如果我在将 SCLK 设置为低电平后读取关于2μs 的 SDO、则获得了不正确的值。
如果我在将 SCLK 设置为低电平后读取关于40μs 的 SDO、则会获得正确的值。

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzumura-San:

    欢迎光临我们的 e2e 论坛!  ADS7044对 SDO 的唯一限制是 Tsu_CSCK、其最小值为15ns。  也许您可以分享屏幕截图以进一步说明您在结束时所做/看到的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已满足时序要求。
    目前、50kHz 时 TPH_CK = 10μs TPL_CK = 10μs。
    在这种情况下、读取 SDO 之前需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以分享屏幕截图以进一步说明您在结束时所做/看到的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TD_CKDO 是否有最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值为0、数据表中将最大值表示为30-50ns、具体取决于电源电压。   也许您可以分享实际的屏幕捕获、以进一步说明您在结尾处所做/看到的事情。