This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:有关零代码误差和偏移误差的问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504, DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292037/dac80502-question-about-zero-code-error-and-offset-error

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件:DAC80504、

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 DAC80504并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

DAC80502数据表介绍了失调电压误差和零代码误差。

您能详细说明两个规格吗?

(1) 输入数字代码0000时、零码误差被认为是模拟输出电压的值。 是否正确?

(2) 偏移误差是输入数字代码时输出理想值之间的差值。 是否正确?

(3)我不明白零代码误差和偏移误差之间的区别。
是否有必要添加零代码误差和偏移误差?


对于 DAC80502、
偏移误差为-1.5mVmin 0.5mVtyp 1.5mVmax
零代码误差为-1.5mVmin 0.5mVtyp 1.5mVmax
输入零代码时
误差最大值是否为-3mVmin 3mVmax?

(4)最小零代码误差和偏移误差为负电压、每个为-1.5mV。
输出电压范围(Vo)最小为0V。 它不能输出负电压、但实际输出会发生什么情况?

——  

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    请参阅该图。 如果虚线是理想的传递函数、而实线是实际的传递函数、

    • 偏移误差 会导致整个传递函数发生一定的偏移。 这是 线方程 y=m*x + b 项中的误差。这是在 DAC 的线性区域上测量的。
    •  由于单极 DAC 的余量要求、零代码误差是 DAC 可以输出的最小值。 如果 DAC 最小电源为接地、则 DAC 输出无法输出0V。  

    零代码误差通常不是负值、我认为这是数据表中的一个拼写错误。 DAC 输出绝不会像您说的那样为负。 如果偏移误差为负、则上图变为:  

    输出将保持为零代码误差、直到 DAC 代码达到实际传递函数(实线)上的一个点、该点将输出一个大于零代码误差的电压。  

    误差不是最大3mV。 如果偏移误差大于零代码误差、则零代码处的误差就是偏移误差。 如果偏移误差小于零代码误差、则零代码处的误差为零代码误差。

    此致!

    K·琼斯  

    此致!

    K· 琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    您的解释帮助我更好地理解。

    在 DAC80502的数据表中、零代码误差为-1.5mVmin。

    我能不能认为是拼写错误?

    考虑最小电压为0V 是否可能?

     

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    我还认为这是一个拼写错误。 大多数其它具有单极电源的数据表只列出了一个典型和最大(正)零代码误差。 由于这个 DAC 没有一个负电源、最小输出只能为0V。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    我知道 使用单极时不会发生负电压零代码错误。

    我将与客户分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市