This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8578S:设置 PGA

Guru**** 2794685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8578S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294514/ads8578s-setting-up-pga

器件型号:ADS8578S

您好!

我尝试查找有关设置集成 PGA 增益的 ADS8578S 数据表信息、但我找不到任何相关信息。 如何设置可编程增益放大器的增益?

谢谢。

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    欢迎来到 E2E 论坛。  

    当您通过将 RANGE 引脚设置为高电平或低电平来配置输入范围时、会自动设置此 ADC 上的增益:

    • 如果该引脚设置为逻辑高电平、则器件将配置为在所有输入通道的±10V 输入范围内运行。
    • 如果该引脚设置为逻辑低电平、则所有输入通道都在±5V 输入范围内运行。

    请参阅数据表中的第8.4.1.2节"范围(输入)"。

    此致、

    戴尔