This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:CSV 文件输入

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294153/dataconverterpro-sw-csv-file-input

您好!

如果我想生成自己的数据、例如使用我自己的器件中的某个 python 脚本来确定 CSV 文件的输入参数是什么。 All for: https://www.ti.com/tool/DATACONVERTERPRO-SW

我的数据采用 IQ 格式、来自4个通道的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    CSV 文件不应具有任何头文件。 通道1数据应是 csv 中的第1列、则 HSDC Pro 中的每个后续通道将从 CSV 的后续列导入数据。 如果您有4个通道来表示2个 IQ 信号、通道1 I-data 将是 csv 的 A 列、通道1 Q-data 将是 csv 的 B 列、通道2 I-data 列 C、通道2 Q-data 列 D。值应采用二进制补码数据格式。 您的图形中可以有超过2^19个样本、但请注意、HSDC Pro 不会显示全图形、而会仅显示每个通道的前2^19个样本。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chase:

    感谢您的回答。 但是、您能向我展示一行 CSV 文件吗? 例如、我有数据。 因为我已经阅读了2次、但仍然看不到。

    计数= 0 #最大计数= 65552个样本
    value_i_chan1 = 1
    Value_Q_chan1 = 10
    value_i_chan2 = 2
    Value_Q_chan2 = 20
    value_i_chan3 = 3
    Value_Q_chan3 = 30
    value_i_chan4 = 4
    Value_Q_chan4 = 40


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    当然。 请访问此处: e2e.ti.com/.../example.csv

    在此示例中、样本1仅指顶部一行。 样本2是第二行、在我的示例中、我已将所有先前的样本递增1。 样本3也是如此。 由于您使用4IQ 信号、请注意、HSDC Pro 中的器件应该是8通道器件、因为奇数通道指 I-data、偶数通道指 Q-data。 这有什么用吗?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase。 我在晚上和它一起玩。 它似乎在起作用。