This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701EVM:接口未初始化

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294001/dac53701evm-interface-not-initialized

器件型号:DAC53701EVM
主题中讨论的其他器件:DAC53701

我几天前获得了这个 EVM、当时希望使用它来快速评估 DAC53701、但我无法越过"接口未初始化"这条消息。  

我已查看器件管理器、EVM 清晰可见、如下所示:

我还尝试过重新安装应用程序几次(包括手动删除 National Instruments 软件)、重新连接 EVM、并将其移动到另一个 USB 端口、但没有成功。 该应用程序仅在演示模式下运行。  

我还尝试在另一台 Windows PC 上安装所有内容、但无法打开 Main.vi 脚本。  

我的 PC 上是否需要启用/禁用任何特定设置/选项才能按照宣传的方式运行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:  

    通常这意味着安装出现了问题、或者防火墙阻止了某些内容。 后者很难调试。 您能否通过右键单击该 exe 并以管理员身份运行来卸载和重新安装:

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katlynne、感谢您的建议。 我以普通用户的身份安装并重新安装了应用程序、然后以管理员的身份运行它、但它没有帮助。 我再次卸载它,重新安装它作为管理员,并作为管理员运行它,但再次,它不工作。  

    我仔细检查了防火墙规则,所有的国家仪器应用程序似乎都被允许。 即使完全禁用了防火墙、我也无法获取用于识别和初始化 EVM 板的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:  

    感谢您的跟进。 为了仔细检查、您是否也安装了在 DAC53701 GUI 安装程序结束时弹出的 FTDI 驱动程序? 我假设、如果您的计算机能够识别 FT4222设备、  

    另外,是否在安装文件夹中使用这两个突出显示的 DLL?  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    是的、已安装驱动程序。 我还尝试从 FTDI 站点安装最新的驱动程序、但随软件提供的驱动程序已经是最新版本。

    关于 DLL、可以、

    经过几个小时的检查、我发现 UDP 端口5353 (美国国家仪器公司软件需要)被阻止了。 这是由 Window 自己的 mDNS 造成的。 我必须使用 PowerShell 中的此命令禁用它:

    set-ItemProperty "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\" -Name EnableMDNS -Value 0 -Type DWord

    重新启动后、我最终可以连接并使用 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:  

    感谢您提供宝贵的反馈、这可能有助于其他用户在 将来遇到同样的问题。  

    如果您在评估时还有关于该器件的任何问题、请告诉我们。  

    此致!

    卡琳恩