This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:电阻分压比和输入范围

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294746/amc131m03-dividing-resistor-ratio-and-input-range

器件型号:AMC131M03
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好!

AMC1311数据表中有用于电阻分压的公式。

AMC131M03之一是否与 AMC1311相同?

在 AMC131M03 EVM 原理图中、采用分压电阻器时、模拟输入范围为+/-10V。

它是否适用于模拟输入范围?低侧电阻器是否意味着 R2和 R7?

如果需要、为什么将电压限制在+/-10V? 可以通过除以比率来更改它吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Park:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户姓名?

    请在每次您代表您的客户在 e2e 上发布时执行此操作、以便我们能够跟踪机会

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Park:

    AMC131M03和 AMC1311是完全不同的器件。

    AMC1311是一款隔离式放大器、用于测量具有模拟输入和模拟输出的电压

    AMC131M03是一款具有模拟输入和数字输出(SPI)的隔离式 ADC。 AMC131M03还在封装中包含了三个同步采样 ADC、因此它是一款三通道器件

    如有需要、可将较大的电阻分压器与 AMC131M03一起使用、我不确定 EVM 原理图中的注释说实话意味着什么。 数据表应用部分(9.2.1)显示了用于测量电源线电压(100V 至240V)的大得多的分压器。

    -Bryan