This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:有关测量 SpO2的问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432, AFE4460, AFE4490, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293653/afe4400-question-about-measuring-spo2

器件型号:AFE4400
主题中讨论的其他器件:AFE4490AFE4403、AFE4432、AFE4460

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑使用 IC 来测量 SpO2、并且对此有一些问题。 您可以看看下面的问题吗?

1.是否有任何只能测量 SpO2的 IC?

我找到了 AFE4490、AFE4403、AFE4490、但都可以测量心率。 我对吗?

2.是否有任何 IC 能够通过胸部贴片测量 SpO2,而不是指尖?

我找到了下面的主题,但答案不清楚。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099023/chest-patch-for-spo2-and-respiration?keyMatch=SPO2

3.什么是用于测量患者监护仪设备 SpO2和心电图的最佳 IC? 您能推荐一个吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请定义最佳值。 而且、要开发产品、有许多相关因素和属性需要客户和研发工程师发挥作用、进行测试和调优、进行实验、进行数据收集和分析以及重新迭代。

    您所提到的所有芯片均可实现 SpO2和心率、但要求客户选择 LED-PD、 光学元件、机械、算法的研发等。

    目前、我们正在推广 AFE4460和 AFE4432、您可能会建议客户查看这些产品。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chienchun:

    感谢您的支持。

    他们已经有一款产品投入大规模生产、相应的解决方案是 ADI。 因此他们能够开发采用 TI AFE IC 的产品。

    总之、我查看了您提到的器件 AFE4460和 AFE4432、我认为它们适用于可穿戴设备。

    您能否检查可测量患者监护仪 SpO2的 IC? (非可穿戴设备)

    1.只能测量 IC 的 SpO2

    2.可测量 SpO2和 AGC 的 IC

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蔡斯:

    我想将此次讨论脱机进行、这样我们才能更好地了解从我们的产品系列中提供合适产品的要求。

    我将通过电子邮件与您联系。