主题中讨论的其他器件:REF5025、 DAC81416
您好!
我正在使用 teensy 4.1控制器来启动与 DAC 81416 EVM 板的 SPI 通信、并将值'65535 '和'0'发送到 DAC 通道0。
连接如下:
TEENSYS 引脚6 (CS)- J8.2
Teensy 引脚11 (SDI)- J8.4
TEENSIS 引脚12 (SDO)- J8.3
Teensy 引脚13 (SCLK)- J8.8
TEENSIS 引脚6 (3.3V)- J8.5
TEENSEY GND - J8.6
我在 J7上提供电源、如下所示:
J7.3 - GND
J7.5 - VCC / VAA - 5V
J7.6 - VSS --15V
J7.7 - VCC -+15V
EVM 板上的跳线配置如下:
J2 -开路
J3 -开路
J9 -已关闭
J10 - 1-2:J8.5上为3.3V (来自 teensy 4.1)
J11 - 1-2:来自 REF5025的 Vref
J12 - 2-3:J7.6 (-15V)上的 VSS
我正在使用以下代码:
香港特区政府
当我在测试点 TP6、7、8、10上进行检查时、可以看到 SPI 信号。
但我在 DAC 通道上看不到任何输出。
此处还附加了逻辑分析仪的输出屏幕截图(由于某种原因、其中的地址和值输出不准确)
请告诉我为什么会出现这个问题。
谢谢你:)