This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:ROFS RCM 引脚在 EVM 中进行交换

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294070/dac11001a-rofs-rcm-pins-are-swapped-in-the-evm

器件型号:DAC11001A

团队、  

我们发现 ROFS 和 RCM (引脚10和11)引脚在 EVM 上进行了交换。  如果我们复制 EVM sch、它可以吗?  

谢谢!  

晓辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaochen。  

    Akhilesh 将能够就该问题为您提供指导。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循数据表、我认为 EVM 原理图中的符号引脚排列已更改。

    两者都应该起作用、因为它们是芯片内部独立连接的电阻器

    此致、

    AK