This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:转换结果对其他位的影响

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294030/ads8167-effect-of-conversion-result-on-other-bits

器件型号:ADS8167

我当前正尝试通过选择自动序列模式来执行8个通道的模数转换。

我已将振荡器连接为伪输入、并使用正弦波输入以1kHz 的频率进行采样、但当我绘制转换结果图表时、我发现信号在响。

逐位分析表明、从第7位到第10位的值中有99%是相同的。

可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、前田山:

    感谢您的发帖。

    您是否尝试过仅从一个具有已知输入信号(即低频时为1Vpp 正弦波)的通道读取数据? 您是否有采用 ADS8167的电路原理图?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan

    我能够让它正常工作。
    原因是 REFM 引脚未连接到 GND。

    非常感谢。

    宇藤町