This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:如何扩大 ADC 动态范围?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294798/ads1281-how-improve-adc-dynamic-range

器件型号:ADS1281
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

嗨、论坛用户!
我对 Δ-Σ 转换器的动态范围有疑问。
动态范围基于 RMS 噪声、我使用的更高抽取因子、更低的 RMS 噪声、因此我会尝试使用最高可用采样率(Fmod)和更高的抽取因子。
在数据表中、由于调制器频率高、我总是看到简单输入 RC 低通滤波器(通常是第1阶)、这给了我低组件数量、低成本、低 PCB 空间。
无论成本和 PCB 空间如何、我能否在 ADC 前将高阶(比如8阶)低通滤波器作为模拟抗混叠滤波器获得一些改进、或者它会毫无价值吗?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    视情况而定。  对于低 OSR 值、您可能需要一个高阶抗混叠滤波器、以在调制器频率下保持高水平的衰减。

    由于调制器频率周围的混叠、数字滤波器将不再衰减这些信号。  下面是较低频率下的 FIR 滤波器示例、下图显示了调制器频率的多个整数下的响应。

    由于数字滤波器在调制器频率下具有0dB 的衰减、因此您必须完全依赖于该频率附近的模拟抗混叠滤波器。  当 OSR 值非常大时、单阶 RC 滤波器的衰减通常就足够了。  对于低 OSR 值、可能需要一个4阶或更高抗混叠模拟滤波器。

    以 ADS1281为例、其中一个 FIR 数据速率为250sps、响应相对平坦度高达100Hz。  在这种情况下、调制器频率是1.024MHz。  高于0.5*f-data 的 FIR 滤波器具有大约130dB 的衰减。

    如果我们要保持平坦的频率响应为100Hz、则应将模拟滤波器设置为该值的10倍左右、即1000Hz。  使用截止频率为1000Hz 的简单 RC 滤波器、1.024MHz 处的衰减约为-60dB。  如果您只关心总噪声、那么该频率范围内的任何噪声都会衰减、不会显著增加总噪声。  但是、如果您担心噪声的频率成分、您可能会看到比数字滤波器本底噪声高70dB 的混叠信号。  在本例中、二阶滤波器将具有大约-120dB 的衰减、您的本底噪声限制现在 接近 数字滤波器本底噪声。  在此示例中增加模拟抗混叠滤波器阶数不会有太多额外好处。

    您可能需要查看 TI 高精度实验室- ADC 材料、其中更详细地讨论了 ADC 噪声。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    此外、ADS127L11数据表中的第9.2节介绍了使用较低 OSR 设置32时的抗混叠滤波器设计示例。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀! 我的错、我忘了说我的采样率。。。
    我需要100SPS 至200SPS 的输出采样频率、然后设置调制器频率、因为我需要在 ADS1281上使用最大的可用过采样率、因此、了解我是否可以为此使用更高阶的模拟 Antia Lias 滤波器获得一些改进。