This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:关于 ADS1115中内置的数字比较器。

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294650/ads1115-about-the-digital-comparator-built-into-ads1115

器件型号:ADS1115

(__LW_AT__1)ADS1115数字比较器(采用传统比较器模式)

当转换数据超过高阈值寄存器中设置的限值、直到 ALERT/RDY 引脚生效时、需要多少秒?(图1"t_high")

从转换数据低于低阈值寄存器中设置的限值到 ALERT/RDY 引脚被否定、需要多少秒? (__LW_AT__图2"t_low")

关于数字比较器输出)2 (__LW_AT__

当输入信号仅超过1个样本的高阈值时、ALERT/RDY 引脚是否有效?

如果 ALERT 引脚被置位、那么取消置位之前的时间是否取决于输出数据速率设置?(DR[2:0])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当转换数据超过高阈值寄存器中设置的限值、直到 ALERT/RDY 引脚生效时、需要多少秒?(图1"t_high")

    从转换数据低于低阈值寄存器中设置的限值到 ALERT/RDY 引脚被否定、需要多少秒? (__LW_AT__图2"t_low")

    [/报价]

    该比较器是数字比较器、因此比较器的结果始终取决于转换的时序、并且对于负警报和正警报响应、该结果是相同的。 警报时序与转换时序相同、因此您可以在转换开始后预期结果1/(数据速率)。

    Unknown 说:
    当输入信号仅超过1个样本的高电平阈值时、ALERT/RDY 引脚是否有效?

    这是 Config 寄存器中的设置:

    根据该寄存器设置、ALERT/RDY 引脚生效所需的样本数可以是1、2或4。

    如果 ALERT 引脚被置为有效,取消置为有效之前的时间是否取决于输出数据速率设置?(DR[2])

    数据表的第19页描述了这个运行状态:  

    在锁存模式下、当不触发警报的转换(低于传统比较器模式中的较低阈值的转换)完成稳定并可用时、警报将取消置位。 此行为也由 Config 寄存器配置:

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Levi-San
    感谢您的回答。
    我的问题已经解决。