This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:带 TSW1400EVM 的 ADC42xx EVM

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287964/tsw1400evm-adc42xx-evm-with-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM

我正在尝试使用 TSW1400EVM 评估 AD4249。 我正在使用 ADS42xx_EVM、它完美地耦合了采集板。 我在80 MHz 处对20 MHz CW 信号进行采样。 如果我以0dBm 启动信号功率、并以5dB 的阶跃降压至-10dBm 的输入功率、我可以看到在代码视图中所显示的每单位时间 Vpp 的差异很小。 我使用的两块电路板库存都根据 EVM 用户指南表1配置了跳线。 采样时钟抖动< 2psec RMS。 需要注意的是、采样信号的频率看起来确实是相关的、但采样幅值是没有道理的。 我将随附有关 card.e2e.ti.com/.../20M_5F002D00_2dBm_5F00_80MClk.csve2e.ti.com/.../20M_5F002D00_5dBm_5F00_80MClk.csve2e.ti.com/.../20M_5F00_0dBm_5F00_80MClk.csve2e.ti.com/.../20M_5F002D00_10dBm_5F00_80MClk.csv 文件的几个转储

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一个白痴、在我看来、ADS4249有三个不同的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    如果您正在使用我们的 EVM 和 HSDCPro、您可以向我们发送一些 FFT 图吗?

    只是屏幕图片/转储是好的,以突出你看到的东西.

    只需选择一个采样频率和模拟输入。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    此外、您能否验证附加的文件中数据的两列表示什么? 即 A 列和 B 列、如下所示。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    我连接的数据是 TI HSDCPro 工具的直接输出。 A 列和 B 列分别是模拟输入 A 和 B 的编码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件为4个 FFT 屏幕截图以及相关的80 MHz 时钟和20 MHz 信号。 每个图的顶部是 所需信号的大致级别。 信号的功率从0dBm 降至-10dBm。 输入功率降低时、基音的幅度似乎没有变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您发送这些 FFT。 FFT 结果表明存在一些时序问题。  

    这可能是由于 EVM 中没有足够大的时钟信号进入所致。 信号发生器输出的功率应约为10-13dBm。

    如果使用滤波器、可能需要调整电平以克服滤波器的损耗。

    此外、为了确保采取正确的 FFT、请使用与采样率偶数阶有点偏移的输入频率。

    例如、您可以尝试使用 19.700927734 MHz 输入。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    感谢您的反馈。 我在随附的中捕获了一些其他数据。 我确信我能够使用 ADS42xx/58c28 GUI 对 ADC 进行一定程度的控制。 您可以看到、我可以命令测试图形、然后使用 HSDC 捕获这些图形。 对于+10到-50dBm 范围内的输入信号功率级别、我捕获了每个功率级别的实数 FFT、代码和位。 所有这些捕获均使用一个88 MHz 采样时钟和一个目标频率的65.5 MHz 信号。 58c28 EVM 上时钟连接器处的时钟振幅为+19dBm。 您能帮我解决两件事吗? (1)根据 GUI 屏幕捕获确认 ADC 设置是否正确、(2)帮助我理解我在 HSDC 屏幕捕获中看到的行为?

    e2e.ti.com/.../DataCapture_5F00_11202023.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob -注意我在该主题的最新回复中添加了几个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    这是很多好的数据,谢谢。 那么、几个方面:

    关闭输入时 FFT 看起来是什么样子的? (看起来超出范围)

    2.您是否对 EVM 进行了任何修改?

    3.您可以通过当前设置的配置文件发送吗? 这应该可以通过点击"Read All"、然后点击"Save"来完成。

    4.您如何驱动/提供输入?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    此外、您是否对时钟和/或输入使用了滤波器?

    当您说时钟为19dBm 时、是在 sig 发生器还是在时钟引脚上?

    此致、

    德鲁