This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:DAC8551IADKR 上的连接

Guru**** 2529520 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294778/dac8551-connection-on-dac8551iadgkr

器件型号:DAC8551

尊敬的先生/女士:

用于  DAC8551IADGKR 器件、

1.能否将 VDD 连接到3.3V、将 Vref 连接到5V、以提供0至5V 的输出? 这是可行的吗?

2.如果我并行连接了两个 DAC8551,是否可以使用 Sync 信号作为芯片选择来选择要控制的芯片?

此致、

荷兰电信邮政公司

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KPK、  

    1.否。 这是一个缓冲输出 DAC、输出缓冲器由 VDD 提供。 因此输出范围只能是0 VDD。 基准输入范围为0 VDD:

    2.是的。 该器件上的 SYNC 信号与芯片选择具有相同的含义。 只要两个器件都具有自己的 SYNC/CS 信号、就可以在两个器件之间共享 DIN 和 SCLK。  

    此致!

    K·琼斯