This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:电源时序

Guru**** 2823825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295859/ads8686s-power-supply-sequencing

器件型号:ADS8686S

您好!

ADS8686S 数据表中提到、"ADS8686S 可稳健进行电源时序控制(即 AVDD 和 DVDD 可随机上电)" 另一方面、"建议的时序是先给 DVDD 上电、然后再给 AVDD 上电。" 那么、当 DVDD 首先上电时、有什么好处? 我们计划首先为 AVDD 供电、但不确定这样做是否不利。 您能解释一下吗? 非常感谢。

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    首先为 AVdd 供电并无真正的不利之处。  在应用 DVdd 轨之前、您可能会在 Iavdd 中看到轻微的增加(~1 mA)、但除此之外无其他内容。