This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:IN0通道影响其他通道的转换结果

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295635/adc128s022-in0-channel-affects-the-conversion-results-of-other-channels

器件型号:ADC128S022

大家好、

使用 ADC128S022的客户发现了奇怪的问题。 与 原始问题类似、但未给出原始问题的原因或解决方案。

 客户 应用 信息:

VD 由3V LDO 供电、VA 由基准电压源供电、VD 和 VA 同时供电。 在变量和精密电阻之间分压后、八个 ADC 通道连接到信号。

问题:

IN0通道的电压会影响其他通道的转换结果。 当测得的 IN0通道的读数高于0.8V 时、其他通道的读数将被拉高、而 IN0通道电压低于0.8V。 其他通道读数将被拉至大约10LSB 的较低、较高或较低振幅(ADC 读数已取平均值50次、连续读数稳定)。 IN0通道偏离0.8V 的程度越高、被拉取的其他通道就越多。 IN1至 IN7通道不会相互影响。

我们用示波器和万用表测试了电源、它是稳定的、没有问题。

测得的 IN0对其他通道的影响是一致的。 IN0仅影响其他通道的转换结果、对其他通道的输入没有影响。 为了节省资金、我们不使用缓冲区、但奇怪的是只有通道0会影响其他通道、其他通道不会相互交互。

IN0通道是否与 ADC 内的其他通道不同? 以上异常的解决方案是什么?  非常感谢任何评论和解释。

此致、

艾米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    客户是谁、应用是什么?  与其他通道相比、CH0没有什么不同、它们都具有相同的输入结构。  如果他们在另一个通道上交换 NTC、并将其替换为静态10K、他们是否看到问题移至新通道?