This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08外部基准电压电平

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295601/ads131m08-ads131m08-external-reference-voltage-level

器件型号:ADS131M08

您好!  

我在 设计中使用的是 ADS131M08QPBSRQ1。 它的内部基准电压仅为1.2V、这是非常低的值、为我的设计施加了许多限制。 我有以下问题:   

可施加到此 ADC 的 REFIN 引脚的最大基准电压是多少? 我可以使用3.3V 基准电压为该引脚供电吗?

2-对这款芯片有什么推荐? 我是否应该将 DVDD 数字电源连接到典型的3.3V、以及模拟电源 AVDD 和 REFIN 引脚是否应该连接到我的高精度3.3V 基准电压?  

3 -如果我将模拟电源 AVDD 和 REFIN 引脚连接到3.3V 基准芯片、从基准芯片为这些引脚供电所需的电流是多少?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaveh:

    非常感谢您关注我们的 ADS131M08-Q1。

    数据表的"建议运行条件"表中指定了允许的基准输入电压范围。 它被限制在1.3V (最大值)。

    您无需从高精度基准电压提供 AVDD。 该器件具有良好的 PSRR。
    大多数客户使用相同的3.3V 电源为 AVDD 和 DVDD 供电。 理想情况下、可使用线性稳压器而不是开关稳压器生成3.3V 电源。

    如果不想使用内部电压基准、请使用连接到 REFIN 引脚的精密外部电压基准。

    您可以在数据表"电气特性"表的"电源"部分找到电源的电流消耗。

    此致、
    约阿希姆·武尔克