This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:替代使用适用性

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294766/afe4404-alternate-use-suitability

器件型号:AFE4404

大家好!

我们目前正在研究使用 AFE4404来驱动一个 LED 5us 并使用一个 PD 回读一个不同波长10us。 我们需要专门查看 PD 读数的强度和衰减时间。 AFE4404和 AFE4404  EVM 是专门针对光学心率监测进行配置、还是使用灵活?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我认为您可能在寻找积分器来查看 PD 电流强度下降。 AFE4404用于读取与心率信号类似的低带宽信号。

    另外5 us 的 LED 接通时间太短、无法使用 AFE4404驱动 LED。

    该应用的 PD 电流电平和 SNR 要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您回来告诉我有关这方面的内容。 我们将采用单独的 LED 驱动器和运算放大器作为积分器。  

    我们正努力使系统的功耗尽可能低、同时适应我们的器件、最大芯片尺寸为4x1mm。 由于我们的低功耗要求、我们很可能会看到来自 PD 的电流约为0.8uA、因此 SNR 越低越好。  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复。 尽管 AFE 可以处理 PD 电流、但可能无法处理 LED 导通时间。 我将关闭该帖子。