This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:有关 Windows 驱动程序的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295129/ads1293evm-question-about-windows-driver

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293

尊敬的 TI 专家:

我的客户收到了 ADS1293EVM 并打算对其进行测试、但驱动程序设置有问题。

我在下面看到了 E2E 主题;

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/231917/drivers-for-ads1293

尽管这是超过11年前的话题、但我的客户也遇到了同样的问题。 当他们尝试安装 TH.com 网站上的驱动程序时、他们有相同的错误。

我能否获得可与 Windows 10和 Windows 11兼容的 ADS1293驱动器?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    有关 win10解决方案、请参阅以下文章。

    e2e.ti.com/.../ads1293evm-problems-with-demo-ads1293evm-installing-msp430-driver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您的支持。

    您的意思是 Windows 10没有驱动程序、禁用驱动程序签名强制 是将此驱动程序安装到 Windows 10的唯一方法?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蔡斯:

    现有驱动程序可在 Windows 10上运行。 唯一的缺点是,由于驱动程序没有签名,因此需要禁用驱动程序签名强制,这正是该过程所概述的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    我的客户成功地安装了驱动程序、禁用了驱动程序签名强制。

    感谢您的支持。

    此致、

    蔡斯