This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2551:U (AIN)>U (VDD)的 AIN 最大 Iin

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295349/tlc2551-max-iin-at-ain-for-u-ain-u-vdd

器件型号:TLC2551

尊敬的女士们、先生们:

我们在以下框架条件下使用 TLC2551IDGKR AD 转换器:

- VDD = 5V
- VREF = 2.5V
- AIN = 0...2.5V

现在、在一个运行情况下、可以通过一个22k1欧姆的串联电阻器对 AIN 施加高于 VDD 的电压。
在这种情况下、内部保护电路/钳位二极管将处于活动状态。

因此、问题如下:

以下情况下 U (AIN)> U (VDD)的最大允许输入电流是多少:
- U (VREF)= 2.5V
- U (VDD)= 5V

很遗憾、我在数据表中没有找到与此相关的任何信息。

感谢您发送编修。

大家好、

U·罗德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uwe:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  将电流限制为<= 1mA 将有助于防止 TLC2551损坏。  如果输入端的电压将例行超过 VDD、请考虑使用外部二极管钳位进行保护、而不是依靠内部 ESD 结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    太好了、非常感谢。 该答案解决了我的问题。 大家好。