This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:使用运算放大器使 DAC 输出加倍

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295457/dac60096-doubling-dac-output-with-opamp

器件型号:DAC60096

我想使用 LM358N 双路运算放大器、将 DAC60096的每个(对)输出的范围加倍。

我让 DAC 使用 SPI 总线输出-10V 至+10V 的驱动、没有问题。

我尝试使用运算放大器使 同相电压加倍、但什么都没得到(Vout 到 AGND)。 这里是我的设置。 我会感激一些想法,在哪里我走错了,因为我确定它是错的!

我自己用运算放大器将5V 加倍至10V、但它不会使 DAC 输出加倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mai:  

    当您将 DAC 输出连接到运算放大器时、通过 SPI 更改代码时、您是否仍在 DAC 输出上看到0-10V 输出?

    只是为了仔细检查一下、您是否完全在负范围内使用 DAC 输出? 甚至在启动时可能发生? 我在运算放大器上没有看到负电源、因此如果您将输入连接到负电压、这可能会损坏运算放大器。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实从 DAC 看到了正确的输出。 但它确实也会在负范围内输出。 我最初不想使用负范围、但感谢您的备注、如果我使用负电源、我也将需要负电源。

     在这种情况下,连接到运算放大器的 AGND 是否正确? 这是我不确定的位。

    我可以自行让运算放大器将输入电压加倍、但不是来自 DAC、它的行为是集成2个运算放大器无法正常工作、因此我对应该使用哪一个 GND 感到怀疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1和 R2实际上都是1K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mal、  

    当 DAC 输出连接到运算放大器时、您是否曾使用过负范围? 由于没有负电源、这可能会损坏运算放大器。 将 AGND 连接到运算放大器是正确的、但在这样做时、您不应将 DAC 配置为负输出。  

    连接两个器件后、您看到的 DAC 输出电压是否正确? 我的意思是、在两者连接的情况下测量突出显示的节点:

    此致!

    K·琼斯