This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836 ADC 输入/DAC 输出应用方法

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295334/amc7836-amc7836-adc-input-dac-output-application-method

器件型号:AMC7836

团队、

我的客户希望将 AMC7836 DAC 输出范围设置为0V 至5V、同时将 ADC 输入范围设置为-12.5V 至12.5V、AVCC=AVDD=5V、AVEE=AVSS=GND。

我想再次确认 AMC7836是否支持这一点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:  

    Erin 将能够审查和提供一个回应后的感恩节假期。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    是的、此配置可以正常工作。 ADC 输入操作与电源无关、因此您将在 AVCC=AVDD=5V 时获得完整-12.5至12.5V 范围。

    谢谢。
    埃林