This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:EXT->DACCLK | LMK->FPGA 时钟选项

Guru**** 2811385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296460/dac39rf10evm-ext--dacclk-lmk--fpga-clocking-option

器件型号:DAC39RF10EVM

您好!

我的客户想使用"EXT->DACCLK | LMK->FPGA 时钟选项"。
EVM 用户指南建议进行以下修改。
  -移除 C141和 C142、安装 C136和 C139
  -移除 C138和 C140、安装 C134和 C135
  -移除 C65和 R64、安装 C64和 R66
  -移除 C73和 C74、安装 C75和 C76
但是、R66的焊盘与 PCB 上的 R65共享。
若要组装 R66、还应该移除 R65?

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦三:

    是的、共用这些焊盘、这样它可以完全移除线路上的所有残桩。  请移除 R65以组装 R66

    此致、

    Geoff