This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:与 AFE5808 CW 模式和 IQ 相位一致性问题有关的问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296565/afe5808-question-about-afe5808-cw-mode-and-iq-phase-consistency-issues

器件型号:AFE5808

大家好、

我们的客户在他们的项目中使用了 AFE5808、因为他们需要对模拟 CW 功能进行调试、 但他们发现、当使用信号源馈送到多个 AFE5808时、经过模拟 CW 聚焦(16X 模式)之后、输入信号 IQ 对称性将变得更糟、例如、输入信号全部与同一源同相、但经过 DEMOD 聚焦后、信号相位将不同。 您能帮助检查这是否与 AFE DEMOD 块问题有关吗?

如果客户将所有通道相位延迟设置为相同的值、则异相性能将在0.5~1度内优化。

客户设置如下:

解调器本机振荡器频率2.5MHz、DEMOD 频率为1kHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清以下陈述? AFE 的输入是 LNA 的16倍时钟和信号输入。 因此、当它们设置馈入相同的相位时、哪个输入信号 IQ 对称性会变得更差? 如果您可以分享一些测量数据、它会很有帮助。  

    [quote userid="116556" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296565/afe5808-question-about-afe5808-cw-mode-and-iq-phase-consistency-issues 他们发现当使用信号源馈送至多个 AFE5808时,模拟 CW 聚焦(16X 模式)后,输入信号 IQ 对称性将变得更糟,例如[/报价]

    谢谢!

    此致、

    沙比尔