This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:只能读取频域中的数据、而不能读取时间中的数据。

Guru**** 2769675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3443EVM, ADC3444EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293526/dataconverterpro-sw-can-only-read-data-in-frequency-domain-not-time

器件型号:DATACONVERTERPRO-SW
主题中讨论的其他器件:ADC3444EVM、ADC3443EVM

尊敬的 TI:

我正在尝试使用 TSW1400EVM 和 ADC3444EVM 捕获信号。 我使用了外部时钟、并将 ADC3444EVM 连接到函数发生器以进行测试。 我将函数发生器设置为输出100kHz (或任何其他频率)的正弦波、并且当我读取刚捕获的数据时、FFT 在100kHz 有一个峰值、如预期的那样、 但是、当我尝试读取时域时、没有信号、只有零伏和一点点噪声。 我感到很困惑、因为尽管我的系统在时域中进行 ADC 采样、但它在频域中而非时域中工作。 有人知道正在发生什么情况或如何使我的系统正常工作吗?

非常感谢您的帮助。  

马太

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    您能否共享 HSDC pro FFT 的图像以及时域/代码视图? 就满量程(dBFS)而言、您提供的输入电平是多少? 这将更好地帮助我们发现问题。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    我希望这些屏幕截图能够对您有所帮助。 系统在150kHz 频率下的正弦波读数为2Vpp。 FFT 的峰值为-80dBfs 和150kHz、我曾想它、-80dBs 的接缝非常小、可能它只是在数据中读取一些迹线谐波、否则只是零附近的一点噪声。 如果该理论正确、您是否知道如何正确读取信号而不仅仅是噪声?

    谢谢 Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和

    您能否在时域图中放大 x 轴? 我想您的信号在那里、但您正在查看524K 个样本。 在右下角、其中显示524288、您能否双击并输入100来查看前100个代码?  

    我不确定2Vpp 输入为什么只在-80dBFS 下显示。 应该高得多。 能否尝试在1.5MHz 等更高输入频率下进行测试?

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    我在2.5MHz 上使用2Vpp 正弦波来运行此测试、我消除了一些噪声、现在您可以在放大时在时域中看到信号。 但是、它仍然只有-55dBfs。 我希望这会对你有用。  

    谢谢 Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    为这个2Vpp 信号供电的信号发生器是什么? 您能否共享型号?

    您是否检查过任何其他输入? 可能是这一个输入上的汇编问题。 我们的 EVM 旨在进行测试(以避免可能导致类似问题的问题)、但我们已经看到一些情况、它们似乎没有经过正确测试。 在另一个通道进行检查应该有助于排除任何组装问题。

    如果您可以使用示波器或频谱分析仪、则可以进行进一步测试、您可以直接测量输入信号以验证电平是否正确(我怀疑这一点)、如果信号发生器似乎输出了准确的电平、 我们可以查看如何测量前端网络的 ADC 端其中一个差分桥臂上的信号。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用的函数发生器是 GW Instek AFG-2105、我已经确保使用 n 个示波器来验证函数发生器的输出是否为正确的2Vpp。 确保检查所有通道以查找装配问题是个好主意、但是、当我运行测试时、它们显示的行为与第一个通道相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    很抱歉响应延迟、  

    我已经检查并看到该信号发生器的输出是50Ω、所以那里没有问题。 您是否能够在 EVM 的连接器上探测输入信号? 您已经检查了信号发生器的输出是2Vpp、因此我认为我们也可以排除信号发生器和电缆。 您能 告诉我电路板版本吗、以便我可以在末端进行检查吗? 我以前没有注意到此电路板有任何这样的问题、但可能仍然存在组装问题。 如果您可以沿着前端进行探测、找到主要损耗发生的位置、那就会找到问题所在。

    信号从-80dBFS 增加到-50dBFS 之前的原因严格来说是由于平衡-非平衡变压器带宽为400kHz 到800MHz。 一旦将输入移动到 ADT1-1WT 的带宽内、信号就不再因带外运行而衰减30dB。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我已检查 RevC ADC3443EVM (同一 PCB、只是速度不同的 ADC)、一切都符合预期。 如果我向器件施加接近2Vpp 的信号(在300MHz BW 示波器上测量)、则 FFT 和时域视图如下所示。 我检查了所有4个通道、都显示相同。 该图在每个通道 R4、R16、R32、R46的第一个串联电阻器处分别进行探测。 对于所有情况、我的功率都接近于-1dBFS。 在 C43上测量时、我的时钟电源振幅为10dBm (大约1.7Vpp)。

      

    时域视图:

    示波器上的输入信号、测量值2Vpp:

    您有机会查看一下吗?

    此致、Chase