This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:AVDD 上电/断电序列

Guru**** 2534380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296384/ads131e08s-avdd-power-up-down-sequence

器件型号:ADS131E08S

您好!

下面我要问您有关 AVDD 开/关序列的以下问题。

Q1)是否可以在 DVDD (=3.3V)开启时打开和关闭 AVDD 和 AVDD1 (=5V)电源?

    如果有任何时序条件或断电顺序、请告诉我。

Q2)如果 Q1的答案是肯定的(=没有问题)、我们必须执行"11.1上电时序"序列、正确吗?

    "复位"还可以使器件正常工作?

Q3) TESTP/N 引脚还通过寄存器连接到 AVDD。

    我想在这种情况下,也没有任何行为的问题。

    我的理解是否正确?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Takumi:

    请查看以下答案:

    1. 是的、您可以这么做、但在循环 AVDD 时请确保模拟输入信号为低电平。
    2. 是的、两者都可以。
    3. 是的。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale-San:

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Takumi