This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求有关用于 ECG 测量的 ADS1299EEGFE 设置的指导

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296553/seeking-guidance-on-ads1299eegfe-setup-for-ecg-measurements

主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好!

我一直在试验 ADS1299评估板、目的是在设置中加入偏置电极的同时测量单导联 ECG。 以下是我对默认跳线设置所做的修改:

  • JP1:1-2
  • JP2 (AVDD +2.5V):1-2
  • JP20 (AVSS -2.5V):2-3
  • JP6:2-3
  • JP25:移除所有跳线
  • J6:移除跳线5-6和7-8。

此外、我根据提升偏置放大器带宽并降低50Hz 电力线噪声的建议、将电阻器值 R8调整为100K 欧姆。

RA 电极连接到 J6 (6)、LA 电极连接到 J6 (8)、偏置电极连接到 JP25 (2)。 为了更清楚地说明、我附加了应用程序设置的图像。

我有几个问题:

  1. 您能否检查我的设置和设置以确保正确无误?

  2. 我已经观察到、当使用更高的增益时、50Hz 的电力线干扰会增加。 对这一现象有何见解?

  3. 有趣的是、将偏置电极连接到我的身体可将50Hz 电力线噪声降低18dB。 这是否是最佳结果、是否有进一步改进的方法?

我感谢社区能够提供的任何指导、反馈或建议。 我的目标是调整这种以 EEG 为中心的评估板、以进行 ECG 测量。

感谢您的帮助!

此致、  

根纳迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennady、

    除了需要设置 BIASESN 位8外、您的配置和设置看起来正常。

    您的观察结果是正确的、偏置电极旨在降低共模电力线噪声、它似乎完全符合预期。