This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:器件升级

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296812/dac1220-device-upgrade

器件型号:DAC1220
主题中讨论的其他器件:DAC11001A

嗨、团队、

我有一位客户希望从 DAC1220E 升级。 我确实在网页上看到推荐使用 DAC11001A 进行升级、我很乐意提供这方面的建议、但我的客户确实留下了脚注、他们想要3.3V 兼容 IO。 我想知道是否有一个更适合的东西,因为这样的简短描述。

请提前告诉我您的想法和感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    该器件具有用于设置逻辑电平的 IOVDD 引脚。 他们可以将此器件连接到3.3V 并使用3.3V 逻辑。  

    IOVDD 的输入范围为1.7V 至5.5V

    此致!

    K·琼斯