This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM 和 THS4541RGTEVM 问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541RGTEVM, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292825/ads54j60evm-ads54j60evm-and-ths4541rgtevm-issue

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:THS4541RGTEVM

我们已将 ads54j60evm 与 ZC706 FPGA 板连接、并 使用具有正弦波单端 I/p (通道 A 和通道 B)的 TI BD 设计项目成功进行了测试。  但是、根据我们之前的讨论、我们的要求是测试卡的脉冲(脉冲宽度为20ns、周期为4ms)。 在这方面、我们 将 ads54j60evm 与 THS4541RGTEVM 连接根据您之前的讨论 、我们为 THS4541RGTEVM 卡(单电源模式)提供了100ns 脉冲、并将差动输出连接到 ADS54J60EVM、但看不到 HSDC Pro。 在所有情况下、HSDC pro 都会在 FFT 中显示245 MHz。 实际上、我们尝试了方波 I/p、结果是相同的。         

我们已根据 TI 论坛中的输入为直流脉冲配置了 ADS54J60EVM。 请查看随附的屏幕截图。  请提出解决这一问题的前进道路。     

 此致、

Shambhuling D

e2e.ti.com/.../3365.Re_5F00_-_5B00_EXTERNAL_5D00_-sln-po-_2D00_-BEL-MS.zip