This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:模拟输入端接?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296868/ads4249evm-analog-input-termination

器件型号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4249

我正在使用 ADS42xx/58C28 EVM 对 ADS4249的模拟输入端的不同终端阻抗进行实验。 原理图(随附)的表2和表3显示了输入电路和模拟输入 A 和 B 的选项。在每种情况下、我希望将 R5/R6和 R11/R12更改为目标端接阻抗的1/2。  我的问题与 R25/R26和 R71/R60有关。 这些值开箱即用、为50欧姆。 例如、如果要使用100欧姆端接、或者需要发生什么情况、我不清楚这些值是否需要分别更改为100欧姆。 有任何指导?

e2e.ti.com/.../3731.ADS42XX_5F00_58C28EVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    只是为了确保我们理解、您是否会更改端接阻抗、因为您要更改 EVM 中附带的平衡-非平衡变压器/输入网络?  

    R25/R26和 R71/R60是 RCR 滤波器的一部分、用于 与器件自身内部的 R-C 滤波器组合使用来改进采样毛刺的滤波。 有关详细信息、请参阅   ADS4249数据表的第9.1.2、9.1.2.1和9.1.2.2节。  对于不同的带宽、第9.1.2.2节显示了不同的电路配置。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4249.pdf?ts = 1701127814930 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS4249 

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Camilo。 是的、我的意图是将 T2和 T4从1:1更改为具有其他阻抗比的变压器、如1:2、1:4等。 对于每种情况、我希望将  R5/R6和 R11/R12的值改为目标端接阻抗的1/2。 目标频率(~60MHz)、带宽(30 MHz)和采样率(250MSPS)的信号将 是恒定的。

    如前所述、随着端接阻抗的变化、我要考虑的问题是 R-C-R 电路元件的值。 由于我的输入频率小于80 MHz、在这种情况下、该 R-C-R 更不用考虑吗? 此外、如果我更改  R5/R6和 R11/R12以适应 目标输入阻抗、这是否会给共模开关电流带来问题(根据第3段第9.1.2.1节)?  例如、如果我在 T2和 T4处使用4:1变压器(具有50欧姆源)、这将在模拟输入上产生标称200欧姆的电阻。 我计划  分别将 R5/R6和 R11/R12更改为100 Ω。 这似乎违反了9.1.2.1节中<50欧姆的要求。 现在在这里停留。 感谢您的帮助。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您提供的其他信息。

    您计划使用哪种1:4 Z 比例平衡-非平衡变压器 PN? 您是否计划使用其中的两个来改善相位不平衡/HD2? 这是对两个平衡-非平衡变压器的唯一要求。

    根据您上面提供的额外信息、我假设 HD2并不会真正影响您的频率规划、因为您只在60MHz 采样 BW 的30MHz。 如果我有误、请在此处更正我。

    至于端接、我建议先使用200欧姆端接并使用默认的 RCR 滤波器。 这将为您提供良好的基准标记、然后您可以根据需要对其进行调整以满足您的性能要求。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rob!

    我计划使用 Coilcraft WBC 系列的变压器。 我将在 T1和 T3中保持1:1、因为我的源阻抗将保持单端和50欧姆。  由于我要关注的信号集中在30 MHz 两端的60 MHz、使用250MSPS、因此这一切可能都不重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    好的、如果您有任何其他问题、请及时告知我们。

    我现在就结束这个帖子。 如果有更多问题、请重新打开文章或开始发表新帖子。

    谢谢。

    Rob