This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM 和 THS4541RGTEVM 问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, THS4541RGTEVM, ADS54J60EVM, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292815/ads54j60evm-ads54j60evm-and-ths4541rgtevm-issue

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:THS4541RGTEVM、ADS54J60、 THS4541

尊敬的 TI 代表:

  我们已将 ads54j60evm 与 ZC706 FPGA 板连接、并 使用具有正弦波单端 I/p (通道 A 和通道 B)的 TI BD 设计项目成功进行了测试。  但是、根据我们之前的讨论、我们的要求是测试卡的脉冲(脉冲宽度为20ns、周期为4ms)。 在这方面、我们 将 ads54j60evm 与 THS4541RGTEVM 连接根据您之前的讨论 、我们为 THS4541RGTEVM 卡(单电源模式)提供了100ns 脉冲、并将差动输出连接到 ADS54J60EVM、但看不到 HSDC Pro。 在所有情况下、HSDC pro 都会在 FFT 中显示245 MHz。 实际上、我们尝试了方波 I/p、结果是相同的。                                   

我们已根据 TI 论坛中的输入为直流脉冲配置了 ADS54J60EVM。 请查看随附的屏幕截图。  请提出解决该问题的前进之路。                                  
  此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhuling,

    根据您的上述声明、您现在是否正在尝试将 THS4541连接到 ADS54J60? 对吧?

    如果是、那么您将无法看到应用于 THS/ADS 配置的脉冲?

    您是否有可能分享您的完整原理图、以便我们了解这可能是如何连接的。

    此外、最好捕获时域数据、而不是 FFT 数据来显示施加的脉冲波形。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     我们将使用 TI 制造的 ADS54j60evm ADC 评估 板、THS4541RGT EVM 评估板以及 Xilinx 制造的 ZC706 FPGA 评估板进行原型设计。         

    请查看随附的原理图。 我们已注意您的同事在与脉冲输入相关的同一主题中建议的 ADS54J60EVM 电路更改。 此外、根据差分输出用户指南修改了放大器卡。

          我们看到时域信号、但在该处未发现信号。 需要的任何其他信息请告诉我。

    此外、我们仅测试了不带放大器板的 ADS54J60EVM 卡、将单端信号馈送到具有正弦波、方波和脉冲的通道 A、发现电路的工作方式与1 MHz 周围的高通滤波器类似。 即、如果信号频率低于1 MHz、信号在 HSDC Pro 中会失真。  

    所有上述1 MHz 信号都被正确捕获。

     我们的要求是捕获脉冲,接通时间:20 ns,周期:1秒至5毫秒。

        我认为这种行为是模拟前端存在的平衡-非平衡变压器和 RC 电路的截止频率造成的。

     请说明如何进一步操作。

     此致、

    Shambhuling D


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhuling,

    很抱歉延迟、这是正确的、如果您计划进行直流耦合、则需要移除平衡-非平衡变压器。

    否则、您将无法正确采样脉冲。

    此致、

    Rob