This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:ADC12DL3200数据总线管理

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296161/adc12dl3200-adc12dl3200-data-bus-management

器件型号:ADC12DL3200

尊敬的诸位:

在一个新设计中、我们使用两个 ADC12DL3200来获得3个射频输入通道。 时钟频率
在2GHz 和3GHz 之间进行选择。

第一个 ADC 的 INA 和 INB 连接到射频输入通道、四条数据总线连接到 FPGA。

第二个 ADC 只有 INA 连接到射频输入通道、只有两条数据总线 连接到 FPGA。

为了仅设计一个 FW IP、我将使用相同的配置管理 ADC12DL3200。 两个 ADC 将是
已在双通道模式下配置、并且:

-在第一个 ADC 中,A 和 C 数据总线将管理 INA  样本,B 和 D 总线将
管理 INB  样本。

-在第二个 ADC 中,A 和 C 数据总线 将 管理 INA  样本  ,而 B 和 D 的所有线路
 INB 输入的总线将是浮动的。

您是否认为第二个 ADC 正常工作?

你认为 我必须端接12+12+2差分线路悬空吗?

提前感谢。

此致、

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    对于您不想在第二个 ADC 上使用的通道、我要终止所有未使用的数字线路、然后通过使用寄存器写入关闭 ADC 上的该通道。

    此致!

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的建议。

    当您提到"我将端接所有未使用的数字线路"时、您是否建议为每条悬空的 LVDS 线路插入一个100欧姆电阻器?

    此致、
    D·萨萨罗利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    我会设置一个0.1uf 电容接地。

    此致!

    埃里克