This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:DDC264EVM 评估板的1ms 集成时间参数

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296176/ddc264-1-ms-integration-time-parameters-for-ddc264evm-evaluation-board

器件型号:DDC264

您好!

我有一个问题要请教那些有 DDC264EVM 评估板及其软件经验的人。 我尝试在评估板中使用四个 DDC264来设置 FPGA 配置寄存器、以便积分时间为1ms。 基本而言、我希望在 CONV 信号切换之前执行数据检索、如下图所示:

我设置了20MHz DCLK、5 MHz CLK 和 CONV 5000 CLK 周期 (1000ms)、但是问题是、当我设置了更大的 DCLKWait 值以将 DCLK 脉冲置于 CONV 低电平有效状态时、DVALID 脉冲变得太宽。 如果有人知道我在做什么错,或者已经处理了很长的整合时间,并具有适当的参数,我会很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vitalii:

    在检测到一个 nDVALID 信号后、DCLK 等待会延迟 DCLK 的发出。

    正如数据表中所示、nDVALID 在数据准备好被检索时变为低电平、并保持低电平、直到 DCLK 变为高电平、然后再恢复为低电平。

    因此、增加 DCLK 等待周期将导致 nDVALID 低电平有效脉冲变宽。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 因此、为了澄清一下、在这种情况下我真的不需要更改 DCLK 等待(如下图所示)、并且在 CONV 的高电平或低电平状态下、没有关系。我在 DCLK 中启动活动(这我尝试了使用 DLCK 等待进行更改)。

    我需要摆弄 DCLK 并等待以确保任何活动都与 CONV 中的变化足够远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 您还可以通过在示波器上捕获信号来进行验证。