This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF52:SFDR 频率范围

Guru**** 2836420 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292998/adc32rf52-sfdr-frequency-range

器件型号:ADC32RF52

您好、团队成员:

数据表中显示 –SFDR 最严重毛刺:90dBFS。

SFDR 为90dBFS 的频率范围是多少?

我没有看到任何测量图显示90dBFS 的 SFDR。 (仅58dBc)

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    通过适当的频率规划和抽取模式将谐波和其他高水平杂散推出带外、可实现90dBF 的 SFDR。 通常、数据表顶部的 SFDR 指标指的是非 HD2-5杂散。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    那么、 如果抽取或 频率规划正确完成、当 fin = 900MHz 时、是否意味着 ADC32RF52可以在全模拟输入频率范围(2300MHz)下实现90dBFS 的 SFDR?

    我的客户想知道这一点、因为有些 ADC 说它具有非常好的 SFDR、但它限制在非常窄的频率范围内。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敬圣:

    是的、如果正确完成抽取和频率规划、则应在整个器件范围内实现。 如果扫描测量可帮助客户发现任何潜在的低点、我可以对整个输入频率进行扫描测量。 您能否向我提供客户感兴趣的采样率和抽取因子? 如果在接下来的几小时内、我可以立即设置并运行此测量。 由于美国的假期,我将间歇性地回应本周的剩余时间。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    感谢您的快速回答!

    我将询问客户是否需要测量结果。

    但是、这并不紧急、因此在您的假期后进行测量是可以的。

    节日快乐!!!

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kei-San、在进行任何测量之前、我会等待您和客户的回复。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    客户不需要实际测量。

    他们对该设备的性能印象深刻!

    此致、
    桑原启