This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300:器件的内部参考 PLL 很容易失去锁定

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296526/adc09qj1300-the-internal-seders-pll-of-the-device-is-easy-to-lose-lock

器件型号:ADC09QJ1300

大家好、

该器件的内部参考 PLL 很容易失去锁定。  

Adc09qj1300采用 jesd204c 66/64b 编码。 目前客户项目为4通道接口、4通道 AD、通信速率为14.85Gbps。 通过精确的 FPGA、发现误码率很高。 AD 与 FPGA 的 jesd284c 进行通信、并发现 Phy 的 SYNC 信号偶尔会丢失、输出数据偶尔会断开。 如果速率降低到9.9Gbps、误码率将低得多、眼图将好得多、但来自 FPGA 端 PHY 的同步信号仍将偶尔丢失。 然后通信速率降至7.425Gbps。 通过 FPGA 的 ibert 观察 BER 和眼图、可以看到 BER 较高。 我们经常挂链。 通过查看 AD 的状态寄存器0x208、我们发现 LINK_UP 的位偶尔为0、这表明 AD 端的 jesd204c 链路不稳定。 查看寄存器0x2c1、我们发现 spll 已失锁、链路被惊扰。

所以我降低了通信速率、误码率应该更低、通信质量会更好、但是 SEED 的 PLL 偶尔会失锁、链路不稳定。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    为了提供帮助、您能否告知我们如何配置 ADC09QJ1300器件?

    1. 正在使用哪个 JMODE?
    2. 采样时钟是如何生成的(直接生成或者使用内部 PLL 生成)?
    3. 所有时钟速率是否都在规格范围内?
    4. SYSREF 频率是否准确?

    谢谢。

    Rob