This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:单端输入还是差分输入?

Guru**** 2968470 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8860, ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297279/ads8860-single-end-input-or-differential-input

器件型号:ADS8860
主题中讨论的其他器件: ADS8861

大家好、

我们可以看到、我们的 ADS8860用于单端输入。

但该引脚具有 AINN 和 AINP、这意味着该器件也可以用于差动输入吗?

我们推荐哪一种?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    输入结构是差分的、但 ADS8860仅经过校准、以支持 AINN 接地的单端输入(AINN 允许在+/-0.1V 范围内、从而允许系统中的接地电压存在微小差异)。

    如果您需要差动输入、则 ADS8861是正确的使用部件。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用