This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:输入/输出电气特性

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295447/ads8167-input-output-electrical-characteristic

器件型号:ADS8167

您好!

CS、SDI、SCLK、SDO、READY 等数字信号的输入/输出电气特性的规格是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    在6.1 (数字输入/输出)中列出了 ADS8167数字引脚上的电气限制、而时序限制在数据表的第6.6节中列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    表6.1只列出了所有输入和输出的安全电压范围、而不是数字 I/O 的逻辑范围。 我需要知道什么是 VOH、VOL、VIH、VIL ,如果可能的话,他们的感应灌电流/拉电流是什么。  我与 ADS8167协同工作、需要确保每个引脚具有适当的驱动电压/电流。

    熊市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    所有数字 I/O 的 VIH 和 VIL 电平都将遵循与第10页中 fCLK 相同的电平。  我将看到可以在输出电平上找到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!