This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:DVDD 和 Vref

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298017/ads8686s-dvdd-and-vref

器件型号:ADS8686S
主题中讨论的其他器件: REF5040

您好!  

16通道 ADC 上的 ADS8686S

我想在 REFIO 引脚上使用外部电压基准。 我要使用具有4.096V 输出电压的 REF5040 IC、  

是否可以使用 Vref 4.096V 和 DVDD 3.3V? 我将5V 用于 AVDD。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。 此 ADC 的外部基准电压应限制在2.5V。 请参阅以下建议:

    DVDD 可以是1.71V 和 AVDD 之间的电压、 因此为 DVDD 使用3.3V 电源没有问题。

    此致、

    戴尔