This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574:DAC7574IDGS

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298288/dac7574-dac7574idgs

器件型号:DAC7574

大家好、

我们使用下面的设计作为新设计的参考、这里电压裕量调节是在 DAC7574的帮助下完成的、我想知道设计是如何在 RDAC 代替154k (R2G13)的值的。我使用了 TI 提供的电压裕量计算器、并且我得到了不同的值 RDAC 的所有端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据电源的预期输出范围和 DAC 的输出范围、允许为 RDAC 使用不同的值。 该计算器可能会 根据 DAC 和/或电源的不同输出范围给出值。 没有原理图的这些信息就很难知道。

    根据为 R1和 R2选择的值、标称输出电压看起来为1.084V、这与原理图中所示的公式相匹配。 我将假设 DAC 的输出范围是0到1.8V。 基于154k RDAC:

    当 VDAC 为0V 时、VOUT、高电平将为2.11V。  

    VOUT、当 VDAC 为1.8V 时、LOW 将为1.42V。  

    此致!

    卡琳恩