This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:设计评审

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295675/ads1299-4-review-of-design

器件型号:ADS1299-4

大家好、  

附加 ADS1299-4原理图部分\以便查看。 请提供您的宝贵意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    由于美国的感恩节假期、我们的回应将会延迟。 我们将在下周早些时候与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:


    除了下面的评论、电路原理图看起来不错。

    • 在 AVSS (VCC_NEG_2V5)到 GND 之间放置1uF 和0.1uF 去耦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您发送编修。 我们实施了上述意见。