This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:ADS4249 EVM 上的大型 HD2

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297905/ads4249evm-large-hd2-on-ads4249-evm

器件型号:ADS4249EVM

尊敬的 TI:

我使用的是 ADS4249EVM 和 TWS1400。 这两种配置均为库存/开箱即用配置。 我观察到的 FFT 中杂散大于预期。 此外、代码视图似乎具有明显的 AM 信封。 我已随附了特定场景中的几张图片、其中包含以下设置:

100MSPS、+20dBm+LPFx2

SOI 65 MHz、+20dBm+10dB 焊盘+LPF+BPF

正如您将看到的、HD2在5 MHz 下为~43dBc。 AM 包络也是5 MHz。 我们相信我们的时钟和 SOI 源(均为50欧姆)是干净的。 HD3看起来接近数据表级别。  这可能是变压器寄生效应不匹配导致的吗? 如果我改变采样率和 SOI 频率等、我在很大程度上仍然受到杂散限制。 非常感谢您的任何见解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HD2_5F00_3.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您能否将您正在使用的信号发生器型号发送给我们?

    此外、您是否在 sig 生成器的输出和 ADC EVM 的输入之间使用滤波器?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROB-

    签署人:
    SOI:R&S SMBV100A
    时钟:HP E4400B

    滤波(下图的仿真、通过测量验证):
    SOI:MCL SIF-70+(BPF)、SLP-150 (LPF)
    时钟:MCL 2xSLP-200 (LPF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 sig 更原被锁相、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NI NICHOLAS、

    对于滤波器、这些是外部的吗? 或对 EVM 板进行了哪些修改?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    滤波器是微型电路连接的。 它们位于电路板外部。 无需电路板修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    根据 sig 生成和滤波器规格、这看起来在没有损坏或修改 EVM 模拟输入网络的情况下是正确的。

    您可能需要更严格的滤波器来从 sig 生成中删除显示的 HD2。

    要对此进行测试、如果您尚未删除过滤器、然后查看 HD2是否变差。

    您能试一下吗?

    此致、

    Rob