This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:接地热电偶测量

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296970/ads124s08evm-grounded-thermocouple-measurement

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好、团队成员:

我想使用 ADS124S08EVM 评估接地热电偶测量。

我认为接地热电偶测量将需要双极模拟电源、但要针对双极电源操作修改 ADS124S08看起来很困难。

我们如何使用 EVM 评估接地热电偶测量?

或者、如果您能分享其他方法来测量接地热电偶、而不是双极模拟电源、我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    如果要 让 EVM 同时由单极和双极模拟电源供电、这会使布局变得非常复杂。  决定仅使用单极电源、因为这是大多数客户使用 ADS124S08的方式。

    接地热电偶(TC)是指将导线结直接连接到外护套、外护套通常是某种形式的金属、可钳制在设备上。  使用接地热电偶(TC)可能非常 困难、因为 TC 的接地(或连接)端的电压可能与 ADC 接地大不相同。  如果 ADC 和 TC 的基准接地是相同的、则使用双极电源会使这种用例变得更简单。

    如果在使用悬空的接地 TC 的同时使用该 EVM 进行 TC 测量、则可以按照连接其他 TCS 的方式来连接 TC。  但是、如果接地的 TC 实际连接到了某些设备(例如电机外壳)、则将限制为增益1、并且需要绕过 PGA。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的评论。 我知道 EVM 很难修改。

    我还有其他关于接地 TC 测量的问题。

    如果通常的 TC 未接地 TC、那么除了向中压提供输入偏置外、还可以使用约1M 欧姆的 TC 输入上拉/下拉电源来进行开路检测。 TC 接地的情况如何? 如果接地的 TC 的接地电平与 ADC 接地相同、我们还可以使用接地 TC 输入的上拉/下拉电路来进行开路检测吗?

    或者、应建议使用集成在 ADS124S08中的烧毁电流源、以在 TC 接地测量的情况下检测输入开路?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    《热电偶测量基本指南》中有许多有用的信息。  您可以按照与非接地 TC 相同的方式使用上拉/下拉电阻器、但我之前提到的"接地"ADC TC 处于与 ADC 模拟接地不同的电位。  此外、下拉将连接到 AVSS -2.5V 双极电源。  对于 TC 和接地 TC、BOCS 应以相同的方式工作。

    此致、

    鲍勃 B