This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300:输出杂乱的代码

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292513/adc09qj1300-output-messy-code

器件型号:ADC09QJ1300

您好,

  ADC09QJ1300的时钟为100Mhz、SYSREF=7.8125Mhz、FPGA 的 GLBLCLK 和 REFCLK 为125MHz、SYSREF 为7.8125Mhz。

使用测试模式时、他发现 JESD204BIP 内核输出 杂乱的代码。

这是 ARM 内核的配置代码、请帮助检查:

#include "xparameters.h"
#include "sleep.h"
#include "xgpio.h"
#include "xil_io.h"
#include "xil_types.h"
//#包括
//#包括
/*// spi的地址和数据

6'h00:rdata ={31'b0、SPI_BUSY};
6'h01:rdata ={8'b0、SPI_wr_data};
6'h02:rdata ={24'b0、spi_rd_data};
*/


XGpio LMK_CFG;
#define LMK_BASE_ADDR 0x44A10000
#define ADC_BASE_ADDR 0x44A00000
#define R_JESD_BADDR 0x44A20000


u32 LMK_DATA[136]={

0x000090、0x000010、0x000200、0x000306、0x0004D0、 0x00055B、0x000600、0x000C51、
0x000D04、0x01001E、0x010155、0x010255、0x010300、 0x010422、0x010500、0x0106F0、
0x010755、0x0108E、0x010955、0x010A55、0x010B00、 0x010C22、0x010D00、0x010EF0、
0x010F55、0x011018、0x011155、0x011255、0x011300、 0x011402、0x011500、0x0116F1、
0x011705、0x011818、0x011955、0x011A55、0x011B00、 0x011C02、0x011D00、0x011EF1、
0x011F05、0x01200C、0x012155、0x012255、0x012300、 0x012402、0x012500、0x0126F1、
0x012705、0x01280C、0x012955、0x012A55、0x012B00、 0x012C02、0x012D00、0x012EF1、
0x012F05、0x013006、0x013155、0x013255、0x013300、 0x013422、0x013500、0x0136F0、
0x013750、0x013825、0x013903、0x013A01、0x013B80、 0x013C00、0x013D08、0x013E00、
0x013F02、0x014081、0x014100、0x014200、0x014310、 0x0144FF、0x01457F、0x014619、
0x014713、0x014802、0x014942、0x014A33、0x014B16 0x014C00、0x014D00、0x014EC0、
0x014F7F、0x015003、0x015102、0x015200、0x015300、 0x015473、0x015500、0x01560A、
0x015700、0x015896、0x015900、0x015A01、0x015BD4 0x015C20、0x015D00、0x015E00、
0x015F0B、0x016000、0x016105、0x016244、0x016300、 0x016400、0x01650C、0x0171AA、
0x017202、0x017C15、0x017D33、0x016600、0x016700、 0x016896、0x016959、0x016A20、
0x016B00、0x016C00、0x016D00、0x016E13、0x017300、 0x018200、0x018300、0x018400、
0x018500、0x018800、0x018900、0x018A00、0x018B00、 0x1FFD00、0x1FFE00、0x1FFF53

};

u32 DAC_CFG_DATA[102]={

0x000018、0x010003、0x022002、0x03A300、0x040000 0x05FF03、0x06FFFF、0x073100、
0x080000、0x090000、0x0A0000、0x0B0000、0x0C0400、 0x0D0400、0x0E0400、0x0F0400、
0x100000、0x110000、0x120000、0x130000、0x140000、 0x150000、0x160000、0x170000
0x180000、0x190000、0x1A0020、0x1B0000、0x1E9999、 0x1F9980、0x208008、0x221B1B、
0x2301FF、0x240020、0x252000、0x260000、0x2D0001、 0x2EFFFF、0x2F0004、0x300000、
0x311000、0x320000、0x330000、0x340000、0x3B0800、 0x3C0028、0x3D0088、0x3E0108、
0x3F0000、0x461882、0x4701C8、0x483143、0x490000、 0x4AFF01、0x4B1200、0x4C1307、
0x4D0300、0x4E0F4F、0x4F1C61、0x500000、0x5100DC 0x5200FF、0x530000、0x5400FC、
0x5500FF、0x560000、0x5700FF、0x5800FF、0x590000、 0x5A00FF、0x5B00FF、0x5C1133
0x5E0000、0x5F3210、0x605764、0x610211、0x640001、 0x650001、0x660001、0x670001、
0x687709、0x690000、0x6A0000、0x6BBD07、0x6C0007、 0x6D0090、0x6E0000、0x6F0000、
0x700000、0x710000、0x720000、0x730000、0x740000 0x750000、0x760000、0x770000、
0x780000、0x790000、0x7A0000、0x7B0000、0x7C0000、 0x7D0000

};

u32 xil_spi (u32 spi_addr、u32 dev_raddr){
u32 rd_state = 0;
U32 RD_DATA = 0;
Xil_Out 32 (SPI_addr + 0x04、dev_raddr);//μ 写入读取数据的命令
执行{
RD_STATE = Xil_In 32 (SPI_addr + 0x0);//μ 读取忙状态
} while (rd_state == 0x1);
RD_DATA = Xil_In 32 (SPI_addr + 0x8);//μ 读取读出数据
//usleep (1);
返回 rd_data;

int DAC_init (void){

int adc_init (void){

U32 Xil_Rdata = 0;

Xil_Rdata = xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x800C00);//μ 读取FPGAVID

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x0000B0);//μ AD芯片复位,等待750ns,地址0x00,默认数据0x30
USleep (1000);
//do{Xil_Rdata = xil_spi (ADC_BASE_ADDR、0x820800);} while (Xil_Rdata = 0x0);//μ 读取cpll锁定状态

do{Xil_Rdata = xil_spi (ADC_BASE_ADDR、0x827000);} while (Xil_Rdata = 0x0);//μ 读取init状态,直到返回1,在继续

//xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x002B05);//μ 设置参考时钟消抖

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x002A03);
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x0029B0);

向vco SPI (ADC_BASE_ADDR、0x003F4A);//Δ bias中写入0x4a来设置vco的偏置
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x005881);//μ 调整调整PLL输入管脚设置为管脚模式或者SPI模式,以及输入模式设置。
编程cpll SPI (ADC_BASE_ADDR、0x005C01);//Δ reset置1到复位以继续cpll编程

// Xil_Rdata = xil_spi (ADC_BASE_ADDR、0x803F00);

设置pll SPI (ADC_BASE_ADDR、0x003D05);//Δ t_p_div、pll_v_div、目前要求是1000M,根据手册可知,需要的p * v=8,在这里设置成p =2、v=4
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x003E0A);//设置pll _n_div 公式为:采样率= N * Fref,因为在SE μ CLK口输入的频率为100MHZ,则需要写入十进制的10,即16进制的0A μ 达到1000M频率 μ μ //*****
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x005D41);//设置vco _cal_Θ en到1以启动vco校准
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x005C00);//μ 设置将cpll设置到0以校准和启动vco及启动cpll

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x005781);//μ TRIGOUT输出控制

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x002B15);

USleep (1000);

do{Xil_Rdata = xil_spi (ADC_BASE_ADDR、0x805E00);} while (Xil_Rdata = 0x0);//μ 读取vco校准状态直到校准完成
// get_bit ();
//do{Xil_Rdata = xil_spi (ADC_BASE_ADDR、0x820800);} while (Xil_Rdata = 0x0);//μ 读取CPLL校准状态直到校准完成(μ 读到1)
do{Xil_Rdata = xil_spi (ADC_BASE_ADDR、0x820800);}while (Xil_Rdata << 31)!= 0x80000000);//μ 读取CPLL校准状态直到校准完成(读到1)

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x020000);//μ 关闭JESD204接口的状态机,以允许更改设置
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x006100);//μ 关闭校准状态机以允许设置
//xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x003746);//μ 设置低功率模式1寄存器,设置1G及以内的低功率
//xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x029A06);//μ 设置低功率模式2寄存器,设置1G及以内的低功率
//xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x029B00);//μ 设置低功率模式3寄存器,设置1G及以内的低功率
//xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x029C14);//μ 设置低功率模式4寄存器,设置1G及以内的低功率

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x020109);//μ 设置JMODE,选定的输出模式为JMODE1
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x02021f);//设置KM1寄存器、目前的值为默认的十进制的31,即十六进制的1F
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x020401);//μ 选择同步信号是单端还是查分输入,此处选择默认单端

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x020505);

//xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x006201);//μ 设置默认前景校准
//xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x006501);//μ 设置默认偏移参考值

//xil_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x005781);//μ TRIGOUT输出控制

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x02130f);//μ 启动超量程显示

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x006101);//μ 启动校准状态机

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x020001);//μ 启动jesd204的状态机

XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x006C00);//μ 拉低启动前景校准器的命令
XIL_SPI (ADC_BASE_ADDR、0x006C01);//μ 拉高启动前景校准器的命令
do{Xil_Rdata = xil_spi (ADC_BASE_ADDR、0x806A00);} while (Xil_Rdata = 0x0);//μ 读取前景校准状态直到校准完成

返回0;

int RD_JESD_init (void){
U32 Xil_Rdata = 0;
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x08、0x01);//启动ILA
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x0C、0x00);//不加扰码
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x10、0x01);//掉链后自动重连
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x18、0x00);//测试模式选择普通模式
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x20、0x00);//设置F = 1
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x24、0x1F);//设置K =32
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x28、0xff);//设置全通道启动

Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x2C、0x01);//设置子类1
// Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x2C、0x00);//设置子类0

Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x30、0xFFF);//设置RX缓冲延时
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x34、0x00);//关闭错误计数,启动sync报错
Xil_Out 32 (R_JESD_BADDR + 0x04、0x00010001);//启动复位信号

等待RX的reset拉低(reset完成){Xil_Rdata = Xil_In 32 (R_JESD_BADDR + 0x04);}while (Xil_Rdata!= 0x00010000);//μ s
等待RX获得sync和连接{Xil_Rdata = Xil_In 32 (R_JESD_BADDR + 0x38);}while (Xil_Rdata!= 0x00010001);//μ s

/*
while (1){
usleep (1);
// Xil_Rdata = Xil_In 32 (R_JESD_BADDR + 0x04);//复位状态
Xil_Rdata = Xil_In 32 (R_JESD_BADDR + 0x38);// sync状态

Xil_Rdata = Xil_In 32 (R_JESD_BADDR + 0x1C);//链接错误报警
// Xil_Rdata = Xil_In 32 (R_JESD_BADDR + 0x30);
Xil_Rdata = Xil_In 32 (R_JESD_BADDR + 0x34);//错误报告
Xil_Rdata = Xil_In 32 (R_JESD_BADDR + 0x824);

*/
返回0;

int LMK_init (void){
INT 状态;
U32 Xil_Rdata = 0;

/*
do{status= Gpio_Initialize (&LMK_CFG、XPAR_GPIO_0_DEVICE_ID);} while (status != 0);//设置使能初始化

Gpio_Discrete (&LMK_CFG、1、0x0);
usleep(500);
Gpio_Discrete (&LMK_CFG、1、0x1);
usleep(1000);*/

do{status= Gpio_Initialize (&LMK_CFG、XPAR_GPIO_0_DEVICE_ID);} while (status != 0);//设置使能初始化
Gpio_Discrete (&LMK_CFG、1、0x1);

XIL_SPI (LMK_BASE_ADDR、0x000090);
USleep (1000);
XIL_SPI (LMK_BASE_ADDR、0x000010);
USleep (1000);

Gpio_Discrete (&LMK_CFG、1、0x0);

XIL_SPI (LMK_BASE_ADDR、0x014A33);
USleep (1000);

Xil_Rdata = xil_SPI (LMK_BASE_ADDR、0x800400);//μ 读取PROD ID MSB
Xil_Rdata = xil_SPI (LMK_BASE_ADDR、0x800500);//读取PROD ID LSB

INT I = 0;
for (i = 2;i <= 136;i++){
XIL_SPI (LMK_BASE_ADDR、LMK_DATA[i]);
usleep (1);

返回0;


int main (void){
//u32 Xil_Rdata = 0;

USleep (1000);
LMK_INIT();
USleep (1000);

adc_init();
RD_JESD_init ();

返回0;

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    100MHz 的时钟速率对于 ADC09QJ1300无效、可用的最慢采样率为500 MHz、请参阅《ADC09QJ1300用户指南》的表8-16、了解 ADC 的有效工作模式。 您能否对我解释一下"核心输出混乱代码"到底是什么意思? 您是否还可以确认客户是使用 ADC EVM 和采集卡对、还是这是定制电路板?

    谢谢!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于客户未回复而关闭。

    谢谢。

    Rob