This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574:RDAC 计算

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297302/dac7574-rdac-calculation

器件型号:DAC7574

您好!

我们将 DAC7574用于电压裕量调节 RAA2142504GSP#HA0。 请帮助我们计算 Voltage DAC 中的 RDAC 值。 VDAC 和 RSET 需要使用的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要更多详细信息来支持该申请。  RAA2142504GSP#HA0的期望输出范围是多少?  您是否已为 R1和 R2选择了电阻器? 下图是否可以很好地表示您打算如何将 DAC 连接到电路?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    所需的输出电压为3.3V、我们选择了电阻器 R1=97.6K、R2=57.6K。 是的、您提到的表述正确。 工具、我们将像这样使用它。

    我们需要 R3电阻值来使电压裕量达到10%。 可以帮助我们计算该值。

    谢谢。

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 基于 1.224V 的 RAA21425004GSP#HA0参考电压、您可以使用 R3电阻的348kΩ 、VDAC 为47mV (DAC 代码0x5)、VDAC 为2.4V (DAC 代码0xFDC0)、裕度为10%。 VDAC、low 对应于3.63V 输出、VDAC、high 对应于2.97V 输出。  

    我们 TI.com 上提供了一个计算器工具来帮助进行该计算。

    https://www.ti.com/tool/download/VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR 

    我将附加一个使用您共享的值的版本。 如果 将来需要对电阻器值进行任何修改、可以使用计算器工具进行检查。  e2e.ti.com/.../SmartDAC_2D00_Voltage_2D00_Margining_2D00_Calculator.xlsx

    此致!

    K·琼斯