This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:DAC 输出上的过冲

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298458/dac7311-overshoot-on-dac-output

器件型号:DAC7311

您好!

我的客户发现、将输出代码从0V 更改为630mV 时、过冲电压为~100mV。 它们在 AVDD 上有一个1µF 电容器和一个从 VOUT 到接地的47kΩ 电阻器。 他们询问这是否为正常行为、以及他们可以采取什么措施来最大程度地减小这种行为。  

我注意到、数据表稳定时间都有负载电容和负载电阻。 添加电容是否有用? 此外、它们发送的命令为:1001 1100 0000 1011

提前感谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我现在检查一下、很快会回复给您。  

    此致!

    卡琳恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    稳定时间图确实显示了~200mV 的过冲、但对于比客户使用的代码步长更大的代码步长:

    向输出端添加电容器有助于出现该过冲、只需确保该值不大于数据表中的容性负载规格、以便内部输出缓冲器不会变得不稳定:

     1001 1100 0000 1011真的是他们发送的代码吗? 前两位是断电位、10将器件设置为100 kΩ 以接地断电。  

    此致!

     琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了前两个位,并试图弄清楚 这是怎么可能的。 我建议昨天添加 cap,但会将您的片段添加到另一个回复中。 当我知道更多的时候,我会告诉你。  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    为了补充我的响应、数据表中的稳定时间数值从非零代码开始。 额外的过冲可能来自放大器从负电源轨(接地)流出时输出端的压摆增强。  

    他们可以尝试先将输出设置为较低的代码、可能为50mV、然后查看是否在50mV 到630mV 转换上出现相同的过冲。 当您回首时、请告诉我。  

    此致!

    卡琳恩